LoadedDisplays 属性

返回已加载画面的集合。只读。
这是 Application 对象的默认属性。
语法
Application
.
LoadedDisplays
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
备注
在“图形”编辑器中测试画面的动画时,此集合将包含所有正在测试运行的画面。如果某个画面的测试运行停止,则系统会将其从集合中移除。
在运行时,集合中的画面可能不可见或无法播放其动画。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal