Left 属性(Application 对象)

返回或设置主窗口外部左边缘和桌面左边缘之间的距离(单位为像素)。读/写。长整型。
语法
Application
.
Left
[ =
value
]
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
value
- 主窗口外部左边缘和桌面左边缘之间的距离(像素)。
备注
当主窗口最小化时,位置会更改以匹配桌面左下部分中窗口图标的位置。
Application 对象的
Left
属性的优先级高于 VBA 的
Left
字符串函数。如果写入了要调用 VBA 函数的代码,则必须使用下例中的 VBA.Left 语法明确指定 Left 属性。
Sub Test() pos=Left Msgbox pos a$=VBA.Left("abcd",2) Msgbox a$ End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal