Height 属性(Application 对象)

返回或设置主窗口(包括边框和标题栏)的外部高度(单位为像素)。读/写。长整型。
语法
Application
.
Height
[ =
值
]
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
值
- 主窗口高度(以像素为单位)。
备注
当主窗口最小化时,高度会更改以匹配桌面左下部分中窗口图标的高度。
当画面最大化时,其“宽度”和“高度”要大于 ViewportWidth 和 ViewportHeight,因为 Windows 会自动增加窗口的宽度和高度以隐藏其边框。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal