GetHMIServerComputerName 方法

返回指定区域内的 HMI 服务器所在的计算机名称。该区域名称必须是一个完全限定名称(即会引发错误的相对区域引用)。如果指定区域不包含 HMI 服务器,则返回空字符串。
语法
sComputerName = Application
.
GetHMIServerComputerName
([/
AreaName
])
其中
sComputerName
- 是一个字符串变量,其值将被设置为活动的 HMI 服务器实例所在的计算机的名称。
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
AreaName
- 指定 HMI 服务器所在的区域的字符串。如果未提供此参数,则将返回 HMI 服务器位于根目录中的计算机名称。如果根目录中没有 HMI 服务器,则返回空字符串。
备注
如果定义了一个冗余(后备)服务器,则返回的计算机名称将为活动服务器实例所在的计算机的名称。如果主服务器处于活动状态,则返回主服务器计算机名称。如果辅助服务器处于活动状态,则返回辅助服务器计算机名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal