ForeColor 属性

返回或设置对象的前景色。读/写。OLE_COLOR。
OLE_COLOR 是类型定义,将解析为长整型。
语法
object
.
ForeColor
[ =
值
]
其中
object
- 是图形元素的名称或对图形元素求值的表达式。
值
- 是指定对象前景色的 RGB 颜色值。
备注
  • 对于包含文本的对象(例如 Button 或 Text 对象),ForeColor 返回或设置文本的颜色。对于简单形状的对象(例如,Polygon 或者 Line),ForeColor 返回或设置线条的颜色。
  • 对于 Button 对象,ForeColor 仅设置或返回正常状态下的文本颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal