ExpressionTrueState 属性

设置或返回切换开关的表达式 True 状态。读/写。布尔型。
语法
object
.
ExpressionTrueState
[ =
value
]
其中
object
– 是图形对象的名称或对图形对象求值的表达式。
value
– 是一个布尔值,指定表达式 True 状态。
  • True
    :表达式 True 状态为
    启用
    。
  • False
    :表达式 True 状态为
    禁用
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal