ExportCSV 方法

触发将数据导出到 CSV 文件的操作。
语法
DataGrid1
.
ExportCSV
(
path
,
name
) As
Boolean
其中
DataGrid1
- 是数据网格对象的名称,或是对数据网格对象求值的表达式。
path
- 存储 CSV 文件的绝对路径,或是对绝对路径求值的表达式。
name
- CSV 文件名,或是对 CSV 文件名求值的表达式。
如果导出操作成功开始则返回
True
,如果导出操作无法开始则返回
False
。
示例
Private Sub ExportDataGridData() DataGrid1.ExportCSV "C:\Users\Public\Documents", "datagrid.csv" End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal