ExecuteCommand 方法

运行指定的命令字符串。命令必须为完全限定命令或与 FactoryTalk View SE Client 配置中指定的区域相关联。
语法
Application
.
ExecuteCommand
(
CommandString
)
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
CommandString
– 一个字符串,用于指定待运行的命令、命令需要的任何参数或当组件或标签所属区域与 FactoryTalk View SE Client 所属区域不同时需要用来标识区域的任何路径信息。
备注
  • ExecuteCommand 方法是一个异步方法,因而不保证在下一个 VBA 语句运行之前已经完成指定命令。所以您必须确保任何使用此方法的代码能够处理这个问题。
  • 在“图形”编辑器中测试画面中的动画时,可以运行的命令与那些执行动画测试的画面中的对象运行的命令相同。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal