EnableRecipeDialog 属性

返回或设置一个值以表明在双击配方字段或按下数字小键盘加号 (+) 时,是否显示配方对话框。读/写。布尔型。
语法
Recipe
.
EnableRecipeDialog
[ =
value
]
其中
Recipe
– 是 Recipe 对象的名称或对 Recipe 对象求值的表达式。
value
- 是一个布尔值,指定 EnableRecipeDialog 为 True 还是 False。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal