Caption 属性

返回或设置在对象中显示的文本。这是 Text 对象的默认属性。读/写。字符串。
当更改标题时,将自动更改字段的宽度以容纳经更改的字符数。字体大小不变。
多行文本由回车-换行符组合 (vbCrLf = Chr(13) + Chr(10)) 隔开。
语法
object
.
Caption
[ =
字符串
]
其中
object
– 是图形对象的名称或对图形对象求值的表达式。
字符串
– 是将要显示在对象中的文本字符串。
备注
  • 对于 Display 对象,Caption 仅返回或设置标题栏中的文本。它不会调整标题栏的大小并且不允许具有多个行。
  • 对于 Button 对象,将不会更改大小以容纳更多字符。将不会显示任何超过按钮宽度的字符。由于文本居中,因此将截断长于按钮宽度的文本字符串的两端。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal