ApplicationName 属性

返回 FactoryTalk View SE Client 连接的应用程序的名称。只读。字符串。
语法
Application
.
ApplicationName
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
备注
在图形编辑器中测试画面的动画时,此属性返回画面所属的应用程序的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal