ActiveDisplay 属性

返回为活动窗口的 Display 对象。只读。
如果当前没有作为活动窗口的画面,则不返回任何内容。
语法
Application
.
ActiveDisplay
其中
Application
– 是
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象的名称或对
FactoryTalk View SE
Client 应用程序对象求值的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal