Active 属性

返回或设置一个值,由该值决定 TagGroup 对象中的标签值是否已被更新。读/写。布尔型。
如果值为 True,则组中的所有标签均为活动状态并根据 UpdateRate 属性通过 Change 事件进行更新。
如果值为 False,所有标签均为非活动状态,且不引发 Change 事件。
语法
[
Group
].
Active
= [
值
]
Group
- 是 TagGroup 对象的名称或对 TagGroup 对象求值的表达式。
值
– 是用来确定对象是否为活动状态的布尔值。
备注
  • 如果在将 TagGroup 父对象的 Tag 对象设置为“活动”后立即调用标签读取(或标签写入),则应在调用标签读取(或标签写入)之前,先调用 RefreshFromSource 方法以确保对标签进行扫描。一旦成功对标签进行了扫描,则不再需要调用 RefreshFromSource 方法。
  • 对于单个标签,可以使用 GetTagData 方法并将其 RefreshFromSource 参数设置为 True。
  • 新对象的 Active 属性的默认值为 False。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal