Retain 属性

获取或设置应用程序消息的保留标志。读/写。布尔型。
语法
msg
.
Retain
其中
msg
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateApplicationMessage
创建的 MQTTMessage 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值
False
,这意味着服务器不得将邮件存储为保留邮件,也不得删除或替换任何现有的保留邮件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal