MessageExpiryInterval 属性

获取或设置应用程序消息的消息过期间隔。读/写。双精度型。
语法
msg
.
MessageExpiryInterval
其中
msg
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateApplicationMessage
创建的 MQTTMessage 对象。
默认值
如果忽略此属性,将使用其默认值(0 秒),这意味着消息一发布到代理就立即过期并被丢弃。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal