Correlation 属性

获取或设置应用程序消息的相关数据。读/写。变量。
语法
msg
.
Correlation
其中
msg
- 是由 MQTTFactory 对象的方法
CreateApplicationMessage
创建的 MQTTMessage 对象。
小贴士:
此属性的数据类型为 Variant,但只能为其分配字节数组。
示例
Dim corrData() As Byte corrData = StrConv("This is the correlation.", vbFromUnicode) msg.correlation = corrData
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal