MqttResponseReasonCode 常量

MQTTMessage 事件的原因代码。
MqttResponseImplementationSpecificError
(131) - PUBLISH 有效,但接收器不愿意接受它。
MqttResponseNoMqtchingSubscribers
(16) - 已接受消息,但没有订阅者。
MqttResponseNotAuthorized
(135) - PUBLISH 未获得授权。
MqttResponsePacketIdentifierInUse
(145) - 数据包标识符已在使用中。这可能表示客户端与服务器之间的会话状态不匹配。
MqttResponsePayloadFormatInvalid
(153) - 有效负载格式与有效负载格式指示器中指定的格式不匹配。
MqttResponseQuotaExceeded
(151) - 已超过实现或管理限制。
MqttResponseSuccess
(0) - 已接受消息。消息的发布继续进行。
MqttResponseTopicNameInvalid
(144) - 主题名称的格式没有错误,但此客户端或服务器不接受该名称。
MqttResponseUnSpecifiedError
(128) - PUBLISH 有效,但接收器不愿意接受它。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal