示例:获取 TagDB 对象的父项

TagDB 对象的父项为 Application 对象。本示例用于获取 TagDB 对象的父项并打印名称。
Sub GetTagDBParent() Dim dbParent As Application Dim sAppName As String 'Get the current TagDB's parent object. Set dbParent = TagDB.Parent 'Get the application name. sAppName = dbParent.ApplicationName 'Print the application name. Debug.Print "The current TagDB'parent name is: " & sAppName End Sub
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal