在对象浏览器中查看 DataGrid 对象

VBA IDE 对象浏览器用于查看 DataGrid 对象的成员。
要查看 DataGrid 对象的成员
  1. 右键单击一个 DataGrid 对象,然后在 VBA IDE 中,选择
    视图
    >
    对象浏览器
    。
  2. 在
    对象浏览器
    窗口的
    类别
    窗格中,选择
    DataGridCtrlOcx
    。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal