使用 y 轴光标(XY 图)

启用 Y 光标时,将显示两个沿 Y 轴滑动的水平光标。每个光标都可单独操作。也可以将 X 轴光标与 Y 轴光标一起使用。
光标:
  • 可以在放大数据时使用。
  • 允许数据平移。
  • 显示触摸光标的数据点的值。
使用 y 轴光标
  1. 在工具栏上,单击
    Y 轴光标
    Trend Linked Icons PNG File Template。两个水平光标显示在图表上。
  2. 将每个光标拖动至绘图平面的上方或下方。
    如果 y 轴叠加,则会在活动轨迹的两个光标之间显示值差。通过将数据点值周围的框颜色与
    轨迹列表
    中的轨迹
    样式
    颜色相匹配,可以确定哪个轨迹处于活动状态。
    如果 y 轴堆叠,则光标会显示一个或多个轨迹的两光标之间的值差,具体取决于光标所锚固的位置。
  3. 单击
    轨迹列表
    中的不同轨迹以查看该轨迹的值差。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal