使用 x 轴光标(XY 图)

启用 x 光标时,将显示两个沿 x 轴滑动的垂直光标。每个光标都可单独操作。也可以将 x 轴光标与 y 轴光标一起使用。当 y 轴堆叠时,此功能非常有用,这有助于及时快速查看所有跟踪点的值并对这些值进行比较。
光标:
  • 可以在放大数据时使用。
  • 允许数据平移。
  • 显示触摸光标的数据点的值。
使用 x 轴光标
  1. 在 XY 图工具栏上,单击
    X 轴光标
    Trend Linked Icons PNG File Template。两个垂直光标显示在 XY 图上。
  2. 将每个光标拖动至绘图平面的左侧或右侧。显示以下信息:
    • 光标位置上每个轨迹的数据点值。
    • 两个光标之间的 X 标签值差。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal