创建时间段(XY 图)

时间段用于分析不同时间段内的相同数据。
创建 XY 图时,
通常会选择相关的标签:特定时间段内的泵流量、速度、温度和压力。设备操作不一致时,将正常操作期间的标签(如泵)操作与次优期间的操作进行比较十分有用。
创建新的时间段
  1. 将一个或多个标签添加到绘图平面。
  2. 在工具栏中,单击
    新建时间段
    Trend Linked Icons PNG File Template。
    时间
    栏将从蓝色变为红色,表示可以创建新的时间段。
  3. 在
    时间
    栏中,执行以下操作之一:
    • 单击第一个日期和时间条目旁边的向下箭头,然后选择开始日期和时间。选择结束日期和时间,然后单击两个日期之间的
      刷新
      Trend Linked Icons PNG File Template,刷新轨迹。
    • 单击“最后 5 分钟”条目旁的向下箭头,然后选择相对时间段。
      XY 图
      将使用与第一个时间段相同的标签,创建新的轨迹定义。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal