“统计数据属性”对话框(XY 图)

如何打开“统计数据属性”对话框?
在
属性
对话框的
图表
选项卡上,单击
统计数据
。
如果使用统计数据,则基于数据样本集进行计算。
以下选项可用:
属性
描述
区域
区域表示样本均值的 1、2 和 3 个标准差范围内。以下选项可用:
  • 显示区域。
    选择后,图形将划分为多个彩色区域(由区域颜色确定)。
  • 显示区域线。
    选择后,将沿区域边界绘制线。
  • 区域 1 颜色。
    区域 1 的颜色。区域 1 表示位于样本均值的 1 个标准差范围内的数据。
  • 区域 2 颜色。
    区域 2 的颜色。区域 2 表示位于样本均值的 2 个标准差范围内的数据。
  • 区域 3 颜色。
    区域 3 的颜色。区域 3 表示位于样本均值的 3 个标准差范围内的数据。
注意:
  • 要显示统计数据,必须选中
    跟踪
    选项卡上的
    统计数据
    复选框。
  • 统计数据基于跟踪期内标签的数据集结果来计算。
  • 一次只能显示一个标签的统计数据。
均值线颜色
表示样本均值的线条的颜色。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal