“检索”页面 -“常规”选项卡(XY 图)

如何打开“更改设置”对话框中的“常规”选项卡?
  1. 在
    检索
    属性页面上,单击
    更改
    。
  2. 在
    更改设置
    对话框中,单击
    常规
    选项卡。
首次选择
检索
选项卡上的
自定义
检索模式时,将打开
更改设置
对话框。在初始配置后,还可通过单击
更改
来更改自定义设置。
以下选项可用:
设置
描述
死区
使用以下选项之一限制函数返回的行数。
  • 单击
    时间
    复选框可定义行的绝对时间间隔(如果不希望行的时间间隔过于接近定义的时间)。例如,如果值在一秒内更改 50 次,而您仅希望每秒更改一行。
    • 选择用于死区的毫秒数。如果未输入值,则不会应用时间死区。
  • 单击
    值
    复选框可仅考虑已更改的值(如果该值已至少更改“此死区对应的值”)。
    选择用于死区的数值。标签的工程单位确定死区值的求解方式。例如,如果工程单位为百分比,则 5 表示 5%。
    不会返回更改情况小于指定死区的任何数据值。该值为满量程的百分比(采用工程单位)。如果未输入值,则不会应用死区。
    注意:
    该选项仅支持 Historian 标签。
质量
标准质量属性与标签一起存储在大多数历史记录中,用于确定是否返回结果。
高级
设置要返回的最大行数。
  • 单击
    数据过载保护
    复选框可限制返回的最大行数。清除此复选框可返回所有行,而与存在的行数无关。
    该设置有助于避免结果集过大而无法管理。当结果集过大时,应用程序可能会停止响应,直到产生超时。
  • 在
    检索限制
    框中,选择要返回的最大行数。
版本
检索与条目一起存储的最新数据值或原始值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal