自动缩放 XY 图轨迹

创建 XY 图轨迹时,自动缩放会确定 x 轴和 y 轴的刻度,以实现可用数据的最佳显示。XY 图会评估轨迹数据值,并根据要显示的最小和最大数据值设置 x 轴和 y 轴值。
自动缩放 XY 图
  • 在 XY 图工具栏上,单击
    自动缩放
    Trend Linked Icons PNG File Template。
    小贴士:
    如果已为 XY 图上的任何标签手动定义最小值/最大值,则启用自动缩放会移除这些值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal