“选择叠加开始时间”窗口中的选项

下表显示了
选择叠加开始时间
窗口中的选项。
选项
描述
默认开始时间
如果希望使用
X 轴
选项卡上
开始日期
和
开始时间
字段中指定的默认开始时间,请单击该按钮。
使用选定时间
如果您希望为叠加指定开始时间而非使用默认值,请单击该按钮。如果选中该复选框,则必须在
开始时间
字段中键入一个时间。
开始时间
键入叠加的开始时间。仅当选中
使用选定时间
复选框时,该字段才可用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal