在各时间段之间进行切换 (TrendPro)

对于创建的每个时间段,都会使用相同的标签创建新的轨迹定义。这些附加轨迹定义显示在活动轨迹的背景中,方便用户进行比较。
在各时间段之间进行切换
  1. 在
    时间
    栏上,单击最右侧的
    显示并编辑所有时间段
    Trend Linked Icons PNG File Template,以查看所有时间段列表。活动时间段的左侧有一个选定的单选按钮。
  2. 单击想要选择的时间段旁的单选按钮。
  3. 单击
    应用
    保存更改并使时间段列表保持打开状态,或单击
    确定
    保存更改并关闭时间段列表。
    小贴士:
    在各时间段之间进行切换的另一种方法:
    在工具栏上,单击
    下一个时间段
    Trend Linked Icons PNG File Template 在各时间段之间进行切换。查看某一时间段的轨迹时,其他轨迹将显示在绘图平面的背景中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal