脚本编辑器

如何打开“脚本”编辑器?
  • 在 FactoryTalk View Studio 中,在应用程序下双击
    脚本
    。
脚本
编辑器用于创建、导入或导出脚本文件。打开脚本文件,然后使用脚本编辑器(例如 PowerShell ISE 或其他编辑程序)对其进行编辑。要设置默认脚本编辑器,请为操作系统中的每种脚本文件类型指定默认程序。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal