将 ServerScriptService 的登录帐户更改为管理员

只有在某些脚本函数需要管理员权限才能执行时,才能将 ServerScriptService 的登录帐户更改为管理员。如果脚本的函数不一定需要管理员权限即可执行,则不建议更改 ServerScriptService 的登录帐户。
将 ServerScriptService 的登录帐户更改为管理员
  1. 在计划运行脚本的计算机上,单击
    开始
    ,键入
    服务
    ,然后单击
    服务
    。
  2. 在
    服务
    中,右键单击
    ServerScriptService
    ,然后单击
    属性
    。
  3. 在
    ServerScriptService 属性
    对话框中,单击
    登录
    。
  4. 选择
    此帐户
    ,单击
    浏览
    ,然后添加
    管理员
    帐户。
  5. 单击
    确定
    。
  6. 重新启动
    ServerScriptService
    服务。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal