示例:嵌套式宏

名为
Draw
的宏包含以下命令:
DI overview
DI detail /q1
而名为
OView
的宏包含以下命令:
define DI Display
draw
set valve23 open
OView
宏显示名为
概述
的图形,并在右上象限中用名为
详细信息
的图形进行覆盖,然后将数据项
valve23
设为
打开
状态。
小贴士:
在此示例中,
Display
命令替换成了符号
DI
。
单引号 (
'
) 是
FactoryTalk View
中的特殊字符,不能用于嵌套宏。请改用双引号 (")。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal