迁移文件集中的历史数据

如果数据记录模型的历史数据存储在文件集中,请使用 DataLogPro 菜单栏的内置
迁移
功能将历史数据迁移到 InfluxDB。确保已先将标签列表添加到 DataLogPro。
前提
迁移文件集中的历史数据
  1. 将数据记录模型的 MDF 文件及其同名的关联文件夹(包含 DAT 文件)复制到
    迁移
    功能可访问的文件夹。
    小贴士: 将 MDF 文件及其关联的 DAT 文件复制到文件夹时,请确保保留文件和文件夹结构,即一个 MDF 文件和一个包含 DAT 文件的同名文件夹。默认情况下,这些文件位于 C:\Users\Public\Documents\RSView Enterprise\SE\HMI projects\<ApplicationName>\DLGLOG。
  2. 在 DataLogPro 编辑器中,选择菜单栏上的
    迁移
    。
  3. 浏览 MDF 文件,然后选择
    迁移
    。
    小贴士:
    如果应用程序是网络分布式应用程序,并且要记录到本地 InfluxDB 数据库,则历史数据将仅迁移到活动 HMI 服务器。必须先切换到后备 HMI 服务器,然后再将数据迁移到该服务器,从而手动将历史数据迁移到后备 HMI 服务器。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal