系统菜单

系统菜单命令可用于还原、移动、缩放、最小化、最大化和关闭活动窗口或切换到另一个窗口。
要显示当前窗口的系统菜单,单击窗口标题栏左上角的框。要关闭所选窗口,双击系统菜单按钮(窗口标题栏左上角的方框)。
在“画面设置”对话框的“属性”选项卡中,可以选中或清除“系统菜单”属性,以便在 FactoryTalk View SE Client 中打开画面时启用或禁用它。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal