主区域

主区域是组件(例如画面或标签)所在的区域。例如,如果某个命令是从画面发出的,则主区域将是包含该画面所属的 HMI 服务器的区域。
同样地,如果您在名为 Cooling 的区域中创建了一个画面,并添加了一个对标签(例如 FanStart)的相对引用,则 FactoryTalk View SE 将在图形画面的主区域 (Cooling) 中查找该标签。如果该标签不属于主区域中的数据服务器或 HMI 服务器,则当运行画面时将会发生错误。
当您打开标签浏览器时,系统将假定主区域是用于启动该浏览器的组件(例如一个画面)的区域。如果您选择的标签在主区域中,则标签浏览器将自动使用相对引用。如果标签不在主区域中,“标签浏览器”将使用绝对引用。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal