客户端快捷键

一个原始操作被命令或宏替代的键。基于每个客户端,在客户端快捷键编辑器中设置客户端快捷键。与画面键(只有当画面处于活动状态时才活动)和对象键(只有在图形画面上选择了对象时才活动)不同,客户端快捷键在运行时于特定 FactoryTalk View SE Client 上可用。
创建或编辑客户端时,可以在 FactoryTalk View SE Client 向导中指定初始客户端快捷键文件。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal