重新托管 HMI 服务器

从 .bak (BAK) 文件还原的应用程序需要重新托管。有关还原 BAK 文件的详细信息,请参见
FactoryTalk
帮助。
要重新托管 HMI 服务器,HMI 工程必须存在于将成为主机的计算机上。
要重新托管 HMI 服务器:
  1. 使用
    HMI 服务器备份与还原
    工具可以还原 HMI 服务器。有关更多信息,请参见 HMI 服务器备份与还原工具帮助。
  2. 选择
    开始 >
    FactoryTalk View Studio
    。
  3. 在
    应用程序类型选择
    对话框中,选择应用程序类型,然后单击
    继续
    。
  4. 在
    现有
    选项卡上,选择应用程序,然后单击
    打开
    。
  5. 在“浏览器”窗口中,右键单击 HMI 服务器,然后选择
    属性
    。
  6. 在
    服务器所在的计算机
    字段中,键入另一计算机的名称,或单击
    浏览 (...)
    搜索并选择一个计算机名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal