Switchover

切换冗余服务器对中的活动服务器。
服务器对可以为
FactoryTalk View
HMI 服务器、
FactoryTalk Linx
服务器、OPC DA 服务器、OPC UA 服务器或
FactoryTalk Alarms and Events
服务器。
系统检查当前的后备服务器是否已准备好变为活动服务器。如果后备服务器未准备就绪,系统会向
FactoryTalk Diagnostics
发送错误消息。如果后备服务器准备就绪,则当前的后备服务器将变为活动服务器,活动服务器将变为后备服务器。
语法
Switchover <
server_path
>
其中
<server_path>
是对服务器的绝对引用。该路径可包含标签占位符。如果路径中包含空格,请用双引号将路径括起来。
备注
如果主机计算机上运行多个服务器,则仅所选服务器对受影响。所有其他服务器继续独立运行。
如果冗余服务器对配置为
当主服务器可用时切换回主服务器
,则忽略此命令。
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal