SendKeys

将指定的击键发送到活动窗口。活动窗口可以是图形画面或其他应用程序。
语法
SendKeys <"
keystring
">
其中
<"keystring">
是击键列表。必须包括引号。
备注
以下语法规则适用:
  • 使用花括号
    { }
    括起特殊键,如 PgUp、Enter 或者功能键。例如,
    "{F10}"
    将发送 F10。
  • ^
    用于发送一个控制键。例如,
    "^{F3}"
    将发送 Ctrl-F3。
  • +
    用于发送一个 Shift 键。例如,
    "+{F2}"
    将发送 Shift-F2。
  • % 用于发送一个 Alt 键。例如,
    "%{A}"
    将发送 Alt A。
可以使用 F1 到 F12 以及下列键(大写和/或小写字母)来代表键盘上的特殊键:
  • BackSpace, Bksp, Bs
  • 结束
  • Enter
  • Escape, Esc
  • Delete, Del
  • Down, Up
  • Home
  • 插入
  • Left, Right
  • PgDn
  • PgUp
  • PrtSc
  • Tab
该命令在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
的当前活动画面上运行。当该命令从 HMI 服务器发出或没有活动的画面时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal