Remark

将文本字符串发送到诊断系统。
这允许操作员将消息发送到诊断系统的目标中。消息的严重性被设置为“信息”,且接收方被设置为“操作员”。
语法
Remark <
comment
>
其中
<comment>
是一个文本字符串,最多包含 132 个字符。该字符串可以包含任何字符,包括空格。
备注
将分号 (
;
) 括在单引号或双引号中,将撇号 (
'
) 括在双引号中。
该命令在发出该命令的 HMI 服务器、
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上本地运行。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal