Help

显示帮助文件。
语法
Help [
word
] [/F
file
]
其中
[
word
]
是您希望在帮助文件中搜索的字。当您指定一个搜索字时,该命令将:
  • 打开相关主题列表
  • 打开帮助文件(如果该搜索字唯一地识别出了该主题)
如果没有指定搜索字,该命令将打开以下各项的默认文件:
  • 指定帮助(如果
    /F
    已指定)
  • FactoryTalk View SE
    帮助(如果
    /F
    未指定)
[/F
文件
]
是帮助文件的名称。如果未指定任何文件,命令将打开
FactoryTalk View SE
的默认帮助文件。
备注
  • 对于 HTML 文件(*.htm 或 *.html),将忽略参数
    搜索字
    。
  • 该命令在发出该命令的
    FactoryTalk View SE
    Client 或
    FactoryTalk View Studio
    上运行。当该命令从 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal