示例:Set 命令

只有 HMI 标签可以使用 Set 命令来设置标签的百分比。百分比计算需要最大值和最小值,因此您无法为控制器标签设置百分比,因为控制器标签没有最小值和最大值属性。
Set Tag1 10
Tag1 是一个标签。该命令将值“10”写入可编程控制器或数据服务器中。
Set /area2::Tank\level 50%
Tank\level 是一个标签,其最小值定义为 -100,最大值定义为 900。该命令将值 "400" 写入 area2 中的可编程控制器或数据服务器。
Set Valve\23 open
Valve\23 是一个开关量标签。该命令使用该开关量标签的开标记,将一个“1”写入可编程控制器或数据服务器。
Set Tank\level preset
如果标签 preset 是 90, 则该命令将值“90”写入可编程控制器或数据服务器。
Set String\string1 "Open"
这将设置标签 string\string1 的值为 Open。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal