示例:Ramp 命令

Ramp Tank\level +50%
如果 Tank\level 的值是 100,min = -100,max = 900,则该命令将值 600 写入可编程控制器中。
Ramp /area2::Tank\level +75%
如果 area2 中的 Tank\level 是 900,min = 0,max = 1000,则该命令将 1000 写入可编程控制器,因为这是所允许的最高值。
Ramp Tank\level delta
如果 Tank\level 是 1000,增量是 -200,则该命令将 800 写入可编程控制器中。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal