DDEExecute

通过 DDE 服务器发送一条命令或一系列命令。运行 DDEExecute 命令时,您要调用的应用程序必须处于运行状态,但是可将其最小化。
小贴士:
所有命令必须在一个字符串中。
语法
DDEExecute <
应用程序
>|<
主题
> <
命令
>
其中
<应用程序>
是要向其发送命令的服务器应用程序的名称。
<主题>
是通信主题的名称。支持 DDE 的许多应用能够识别一个始终可用的名为 System 主题。
<命令>
是服务器应用程序能够识别的一条命令或一系列命令。
备注
该命令在发出该命令的 HMI 服务器、
FactoryTalk View SE
Client 或
FactoryTalk View Studio
上本地运行。
如果感叹号 (!) 出现在命令序列的开头(在一行的开头或在分号之后),则该命令序列将被当作注释。下一个回车或分号 (;) 可结束注释。
如果感叹号出现在命令序列开头之外的其他任何位置,则它将被当作命令的有效部分。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal