配置脚本执行超时

配置脚本执行超时,以指定执行脚本至自动终止的时长。
配置超时后,脚本将一直执行至达到超时时间并终止。
小贴士:
不建议在 HMI 服务器的
关闭宏
内配置和执行脚本。在达到脚本超时之前,不会关闭 HMI 服务器。
要配置脚本执行超时
  1. 打开
    FactoryTalk Administration Console
    或
    FactoryTalk View Studio
    。
  2. 导航至
    系统 > 策略 > 产品策略 > FactoryTalk View SE > 脚本设置
    。
  3. 在
    脚本执行超时
    框中,输入一个介于 0 到 999 之间的数字,以分钟为单位设置超时时间。设置为 0 表示无超时。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal