Unpin

从顶部取消固定已固定的画面。在由
替换
画面替换之前,画面一直固定在顶部。如果没有参数,该命令将取消固定活动画面。
语法
取消固定
[
*
]
其中
*
取消固定所有固定画面。
备注
该命令仅应用于
位于顶层
画面。
该命令只能在发出该命令的
FactoryTalk View SE
Client 上运行。当该命令从
FactoryTalk View Studio
或 HMI 服务器发出时,该命令将被忽略。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal