使用 if-then-else 结构

if-then-else
结构用于使表达式作出判断。该结构的格式为:
If
statement
Then
value1
Else
value2
如果
statement
为 true,则表达式返回
value1
。如果
statement
为 false,则表达式返回
value2
。
语句中的
else
部分是必需的。
用户甚至可以通过嵌套 if-then-else 语句来创建多个复杂的表达式。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal