ThinManager 函数

使用 ThinManager 函数可显示 ThinManager 终端的状态和监控信息。
小贴士: TermMon ActiveX 控件通过 TCP 端口 2031 与 ThinManager 终端进行通信。要使 ThinManager 函数获取正确的信息,可在瘦服务器和瘦客户端上启用此端口。
函数
返回值
TM_ConnectionState()
1 到 3 之间的整数,表示 ThinManager 终端的连接状态。
  • 1: 发生故障
    “失败”表示已建立与 ThinManager 终端的网络连接,但连接被拒绝。有关更多信息,请参见 ThinManager 用户手册。
  • 2: 已断开
    “已断开”表示连接未启用或无法与 ThinManager 终端建立网络连接。
  • 3: 已连接
    “已连接”表示与 ThinManager 终端的连接成功。
TM_DisplayClientCurrent()
当前显示在 ThinManager 终端上的 ThinManager 画面客户端。
TM_RelevanceLocationName()
当前“相关位置”的完整路径和名称。
TM_RelevanceUsername()
当前“相关用户”的用户名。
TM_TerminalIP()
ThinManager 终端的 IP 地址。
TM_TerminalName()
ThinManager 终端的名称。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal