DataLogPro 函数

DataLogPro 函数用于显示活动 HMI 服务器与 InfluxDB 数据库的连接状态。
下表列出了 DataLogPro 函数。
函数
返回值
DBConnectionState
(
ServerName
)
一个整数,表示活动 HMI 服务器与 InfluxDB 数据库的连接状态。
  • 0
    : 到数据库的连接丢失。
  • 1
    : 数据正被记录到数据库中。
  • 2
    : 数据记录服务已停止。
  • 3
    : 数据记录丢失了所需配置,例如,数据库被删除。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal