示例:冗余函数

状态值以十进制或十六进制整数常量形式返回。
PrimaryServerStatus("/Line1_HMI/FTViewDemo_HMI")
如果主服务器处于“活动”状态且未配置冗余,则返回十进制值
6
(或十六进制值
0x00000006
)。
SecondaryServerStatus("/Line1_HMI/FTViewDemo_HMI")
如果未为辅助服务器配置冗余,则返回
-2
(或十六进制值
0xFFFFFFFE
)。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal