示例:运算符优先级

对于以下示例,tag_1 = 5,tag_2 = 7,tag_3 =10。
(tag_1 > tag_2) AND (tag_1 < tag_3)
按下列顺序进行求值:
1 tag_1 > tag_2 = 0
2 tag_1 < tag_3 = 1
3 0 AND 1 = 0
表达式求值结果为 0 。
tag_1>tag_2 AND tag_3
按下列顺序进行求值:
1
tag_2 AND tag_3 = 1
2 tag_1 > 1 = 1
表达式求值结果为 1 。
NOTtag_1 AND tag_2 > tag_3 ** 2
按下列顺序进行求值:
1 NOT tag_1 = 0
2 0 AND tag_2 = 0
3 tag_3 ** 2 = 100
4 0 > 100 = 0
表达式求值结果为 0 。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal