示例:注释

在单行代码中(如
If a>b Then c Else d !if/then expression
),只会对叹号之前的部分进行求值。
在多行代码中,如:
  • If a>b !Click this button to use a subset of the data contained in the data model.
  • !temp a greater than temp b
  • Then c ! shut valve
  • Else d ! do nothing
只对感叹号之前的部分进行求值。
提供反馈
对本文档有问题或反馈吗? 请在这里提交您的反馈 。
Normal